DOCA0122ZH-11

IFM 接口

IFM Modbus-SL 接口使 IMU 能够连接到两线制 RS 485 串行线路 Modbus 网络。每个 IMU 都拥有其自己的 IFM 接口和相应的 Modbus 地址。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?