DOCA0122ZH-11

设计 PIN 码策略

概述

在配有 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器环境中,可通过 PIN 码保护对 MicroLogic Active HMI 上的数据的本地访问。

有关 PIN 码策略的网络安全建议

警告
系统可用性、完整性和保密性面临的潜在威胁
首次使用时,更改缺省 PIN 码,有助于防止擅自访问设备设置、控件和信息。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

PIN 码策略是网络安全策略的主要元素之一。良好的 PIN 码策略包括:

  • 避免使用容易猜测的 PIN 码,例如生日、重复数字或数字序列

  • 定期更改 PIN 码

  • 使用密码保险箱管理访问 PIN 码

  • 禁止重复使用旧 PIN 码

  • 定期就 PIN 码的相关最佳实践对用户给与提醒

如要保护系统,至少应该:

  • 强制使用强 PIN 码

  • 定期更改 PIN 码

所有用户必须知悉关于 PIN 码的最佳实践。其中包括:

  • 不共享个人 PIN 码

  • 在输入 PIN 代码期间不显示 PIN 码

  • 不通过电子邮件或任何其他方式传送 PIN 码

  • 不将 PIN 码保存在 PC 或其他设备上

用于 MicroLogic Active 关键设置和控制的 PIN 码

访问 MicroLogic Active HMI 上的受保护参数时,系统会提示您创建帐户并设置 PIN 码。然后,每次访问受保护参数时,都会提示您输入该 PIN 码。

缺省情况下,PIN 码与 SecurityAdmin 帐户关联。您可以通过 EcoStruxure Power Commission 软件更改此帐户名。

下列操作可受 PIN 码保护:

  • HMI PIN 码修改

  • 保护功能设置

  • 保护功能测试

  • 日期和时间修改

  • 控制模式修改

  • 替换 MicroLogic Active 设置

PIN 码必须由 6 位数字组成,从 0 到 9。

有关创建 PIN 码的详细信息,请参阅 MasterPacT MTZ - MicroLogic Active 控制单元 - 用户指南

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.