DOCA0122ZH-11

IFE 接口

可连接到 MasterPacT、ComPacT 或 PowerPacT 断路器且用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口。利用此模块,可以通过以太网网络访问断路器。IFE 接口网页和 IFE FTPS 服务器的访问授权取决于基于角色的访问控制 (RBAC) 机制。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?