设计密码策略
概述
精心设计的密码策略是抵御网络攻击的第一道防线。
如果系统中包含带 MicroLogic 脱扣单元或控制单元的 MasterPacT、ComPacT 和 PowerPacT 断路器,则在以下情形下需要使用密码:
-
对 MicroLogic 控制单元执行入侵性命令,无论在哪种访问模式(通过 Modbus-TCP / Modbus-SL、USB 连接或 Bluetooth 无线技术)下
-
对 MicroLogic 脱扣单元执行入侵性命令,无论在哪种访问模式(通过 Modbus-TCP / Modbus-SL、FDM121 显示屏 或测试端口)下
-
登录到运行 EcoStruxure Power Commission软件的 PC
-
登录到 IFE 服务器网页
-
通过EcoStruxure Power Commission 软件从 MasterPacT MTZ IMU 登录 IFE 和 EIFE 界面以及 IFE 服务器网页
-
登录到 FTPS 服务器,对 IFE 和 EIFE 接口执行 IEC 61850 配置,并从 MasterPacT MTZ 登录到 IFE 服务器
有关密码策略的网络安全建议
警告 |
|---|
|
系统可用性、完整性和保密性的潜在危害
首次使用时,更改默认密码,以有助于防止擅自访问设备设置、控件和信息。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
密码策略是网络安全策略的主要元素之一。良好的密码策略包含以下几方面:
-
使用强密码
-
定期修改密码
-
使用密码保险箱管理访问密码
-
禁止重新使用旧密码
-
定期就密码的相关最佳实践对用户给与提醒
如要保护系统,至少应该:
-
强制使用强密码
-
设置长度至少为 10 个字符的密码
-
定期修改密码
所有用户必须知悉密码的相关最佳实践。其中包括:
-
不外泄个人秘密
-
密码输入时不显示密码
-
不通过电子邮件或任何其他方式传送密码
-
不将密码保存在 PC 或其他设备上
用于 MicroLogic Active 关键设置和控制的密码
通过 EcoStruxure Power Device 应用 或 EcoStruxure Power Commission 软件访问 MicroLogic Active 控制单元时,任何改变带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器行为的入侵性命令都需要使用密码。比如,修改保护设置或者操作断路器,都要求使用 MicroLogic Active 密码。
为 MicroLogic Active 控制单元定义了单一用户帐户和密码。
当通过 EcoStruxure Power Device 应用 或 EcoStruxure Power Commission 软件连接时,会提示用户提供此密码。
密码由 8 到 32 个 ASCII 字符组成,并有以下限制:
-
仅允许 ASCII [32-126] 字符
-
至少一个大写字母
-
至少一个小写字母
-
不得包含用户名
-
必须与先前密码不同
首次安装配有 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器时必须使用 EcoStruxure Power Commission 软件更改缺省密码,且在首次安装后必须定期更改。使用密码保险箱存储密码。这些密码只能被数量有限的可信用户共享。视情况遵循密码策略建议。
-
从 FDM121 显示器连接时,只允许在 Auto Local control mode 中执行入侵性命令。
-
从远程监控界面连接时,只允许在 Auto Remote control mode 中执行入侵性命令。
-
不允许在 Manual control mode 中执行入侵性命令。
用于其他 MicroLogic 关键设置和控制的密码
通过通讯接口访问 MicroLogic 脱扣单元或控制单元时,任何改变 MasterPacT、ComPacT 和 PowerPacT 断路器行为的入侵性命令都需要使用密码。比如,修改保护设置或者操作断路器,都要求使用 MicroLogic 密码。
为 MicroLogic 脱扣单元或控制单元定义了四个密码,以下四种用户类型各一个:
-
Administrator
-
Services
-
Engineer
-
Operator
有关用户类型的更多信息,请参阅 MicroLogic 用户指南。
当通过 EcoStruxure Power Device 应用 或 EcoStruxure Power Commission 软件连接时,会提示用户提供上述其中一种密码。
当通过远程监控接口连接时,密码必须为通讯请求的一部分。
密码仅包含四个 ASCII 字符。密码区分大小写,允许使用以下字符:
-
0 到 9 的数字
-
a 到 z 的小写字母
-
A 到 Z 的大写字母
首次安装 MasterPacT、ComPacT 和 PowerPacT 断路器时必须使用 EcoStruxure Power Commission 软件更改缺省密码,且在首次安装后,必须定期更改密码。使用密码保险箱存储密码。这些密码只能被数量有限的可信用户共享。视情况遵循密码策略建议。
在通过 IFE 或 EIFE 接口或 IFE 服务器远程访问 MicroLogic 控制单元时所用的密码
在 MasterPacT MTZ IMU 内,当通过以下方式建立连接时,通过基于角色的访问控制 (RBAC) 机制来检查对 MicroLogic X 或 MicroLogic Active 控制单元的访问:
-
EcoStruxure Power Commission 软件(藉由以太网)
-
EIFE 接口网页
有关 RBAC 机制的更多信息,请参阅 用于 IFE 或 EIFE 接口网页以及 IFE 或 EIFE FTPS 服务器的密码。
在通过 IFE 接口或 IFE 服务器远程访问 ComPacT NSX 脱扣单元时所用的密码
在配备有 MicroLogic 5、6 或 7 脱扣单元的 ComPacT NSX IMU 内,当通过以下方式建立连接时,通过基于角色的访问控制 (RBAC) 机制来检查对 MicroLogic 脱扣单元的访问:
有关 RBAC 机制的更多信息,请参阅 用于 IFE 或 EIFE 接口网页以及 IFE 或 EIFE FTPS 服务器的密码。
联网 PC 的密码和用户 ID
运行 EcoStruxure Power Commission 软件或者通过任何其他方式(比如,IFE 网页或 SCADA)访问 MicroLogic 脱扣单元或控制单元的 PC 必须提示用户登陆并输入密码。必须确保用户定义的是强密码,并定期修改这些密码。此外,必须设置定时器,以便在达到某个闲置时间之后自动锁定 PC 屏幕。
如果可以,强密码应包含大小写字母、数字和特殊字符,其长度应至少为 10 个字符。
视情况遵循密码策略建议。
用于 IFE/EIFE 接口或 IFE 服务器(带固件版本 005.•••.•••)网页和 FTPS 服务器的密码
对 IFE 接口网页、EIFE 接口网页、IFE 服务器 网页、用于 IFE 和 EIFE 接口的 FTPS 服务器、以及 IFE 服务器的访问由基于角色的访问控制 (RBAC) 机制来检查。
利用 RBAC,可为用户指定定义功能访问权限的角色。
系统的安全管理员列出系统用户,并为每个用户指定角色。
安全管理员可以通过以下方式管理 IFE 或 EIFE 接口的用户或 IFE 服务器的用户:
安全管理员可以使用 CAE 软件定义系统的安全策略。
此安全策略适用于兼容 CAE 软件的所有系统元素。如果是低压系统,它适用于系统中的 IFE 和 EIFE 接口以及 IFE 服务器。
安全管理员可以使用 CAE 软件设置安全策略的以下参数:
有关更多信息,请参阅 CAE_EN_UM_B4.1 EcoStruxure Cybersecurity Admin Expert User Guide。
用于 IFE 服务器(带固件版本 003.•••.•••)网页的密码
对于固件版本为 003.•••.••• 的 IFE 服务器 服务器,IFE 服务器网页的每个用户都拥有个人用户 ID 和密码,以便登录到这些网页中。在首次登陆到网页中后,用户必须修改密码。
您必须明确组织中的哪些用户需要登录到 IFE 服务器网页,且必须视情况遵循密码策略建议。
警告