购买和安装 Digital Modules (MasterPacT MTZ)
概述
Digital Modules 为可选模块,可扩展整个 MicroLogic X 控制单元系列提供的功能。它们可以与断路器一起MasterPacT MTZ按初始订单购买,也可以在日后通过联系客户服务中心(CCC)购买。
为 MicroLogic X 控制单元设计的 Digital Modules 通过 Schneider Electric 公钥基础设施 (PKI) 进行了数字签名,进一步提升了安全性。PKI 有助于确保这些下载的真实性和完整性。必须使用 EcoStruxure Power Commission 软件安装 Digital Modules。
Digital Modules 安装的网络安全建议
警告 |
|---|
|
意外操作风险
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
在为 MicroLogic X 控制单元安装 Digital Modules 时,建议:
-
根据认可的运营技术 (OT) 实践安装 Digital Modules,比如,在生产系统中安装和部署非生产型环境之前,先对该非生产型环境进行检验测试。
-
仅使用最新版的 EcoStruxure Power Commission 软件来下载和安装 Digital Modules。
-
根据操作系统的最新供应商指南,强化用于下载和安装 Digital Modules 的 PC。
只能使用 EcoStruxure Power Commission 软件来安装 MicroLogic X 控制单元的 Digital Modules。
EcoStruxure Power Commission 软件能够极大地有助于确保运营技术网络的完整性。仅使用最新版的 EcoStruxure Power Commission 软件来安装 Digital Modules,因为它是具有以下优点的唯一软件:
-
在通过 USB 连接或 Ethernet 连接使用 EcoStruxure Power Commission 软件更新 IMU 的设备的固件时,会自动验证固件更新的数字签名。
-
在使用 EcoStruxure Power Commission 软件通过 USB 连接将 Digital Module 上传到 MicroLogic X 控制单元时,会自动验证 Digital Module 的数字签名。
通过 EcoStruxure Power Commission 软件进行的自动验证完全依赖于所使用的公共证书的有效性。
请参阅 DOCA0144EN MasterPacT MTZ - MicroLogic X Control Unit - Firmware Release Notes 中的相关详细程序,了解如何下载和安装 Digital Modules。
警告