DOCA0122ZH-11

BSCM Modbus SL/ULP 模块

商业型号为 LV434220BSCM Modbus SL/ULP 模块是一个断路器状态控制模块,可以用来通过 Modbus Serial Line 通讯网络或通过 ULP 通讯网络传输数据。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?