DOCA0122ZH-11

MasterPacT、ComPacT 和 PowerPacT 断路器本地访问限制

概述

MasterPacT、ComPacT 和 PowerPacT 智能模块单元 (IMU) 提供本地访问和远程访问功能。您必须确保仅为授权用户授予访问权限。

MasterPacT、ComPacT 和 PowerPacT 断路器本地访问

MasterPacT、ComPacT 和 PowerPacT 智能模块单元的本地访问为系统相关信息访问以及系统控制提供了各种可能。

因此,必须将 MasterPacT、ComPacT 和 PowerPacT 断路器安装在锁闭的区域中,由此来限制其本地访问,以避免:

  • 未授权访问 MicroLogic HMI,从而发生通过 HMI 更改设置的风险

  • 未授权访问无线 Bluetooth 通讯,从而发生通过 EcoStruxure Power Device 应用 更改设置的风险

  • 未授权访问无线 NFC 通讯,从而发生数据泄露的风险

  • 在未经授权的情况下通过 MicroLogic 控制单元上的 USB 端口进行连接,从而发生通过 EcoStruxure Power Commission 软件或带 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机更改设置的风险

  • 在未经授权的情况下通过 MicroLogic 脱扣单元上的测试端口进行连接,从而发生通过 EcoStruxure Power Commission 软件或利用服务接口或 USB 维护接口修改设置的风险

  • 未授权访问 IO 模块,从而发生修改正使用的预定义应用程序的开关设置的风险

还必须实施锁定区域进入管理规则。具体地讲,您必须确保:

  • 该区域始终保持锁闭。

  • 该区域配备有身份验证和授权系统。

  • 仅授权人员才拥有钥匙或进入密码。

  • 接入室内的通讯网络电缆以及室外通讯设备上的连接端口受到保护。

  • 访问 MicroLogic 脱扣单元或控制单元的 PC、智能手机、平板电脑等所有设备已根据最新供应商指南加以强化。

MasterPacT、ComPacT 和 PowerPacT 断路器安装在锁闭区域中的情况下,您必须实施应急打开程序。例如:

  • 为该区域配备至少一个可在外部使用的急停按钮

  • 为断路器配备 MN 欠压线圈(失效保护系统)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?