DOCA0122ZH-11

EIFE 接口

可供 MasterPacT MTZ 抽出式断路器选配的嵌入式 Ethernet 接口。利用此模块,可以通过以太网网络访问断路器。EIFE 接口和 EIFE FTPS 服务器的访问授权取决于基于角色的访问控制 (RBAC) 机制。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?