通过 Zigbee 无线技术 (MasterPacT MTZ) 访问的保护建议
Zigbee 版本
MicroLogic Active AP/EP 控制单元已通过 Zigbee 3.0 认证。
通过 Zigbee 无线技术访问功能
使用 Zigbee 无线通讯,您可以从 Panel Server Advanced (PAS800)、Panel Server Universal (PAS600) 或 Panel Server Entry (PAS400) 监视来自 MicroLogic Active AP/EP 控制单元的数据。
通过 Zigbee 无线技术传输的数据利用 AES 128 位加密算法加密。
建立 Zigbee 连接的前提条件
建立 Zigbee 连接的前提条件为:
-
Panel Server 必须打开。
-
MicroLogic Active AP/EP 控制单元和 Panel Server 必须相距较近。
-
对于选择性配对,必须提供 Zigbee ID,其显示在 Go2SE 登录页或 MicroLogic Active 显示屏上。
如需详细了解如何建立 Zigbee 连接,请参见 配备 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器用户指南。
通过 Zigbee 无线技术访问的一般保护建议
如要保护可通过 Zigbee 无线技术进行的功能访问,建议:
-
将 MasterPacT MTZ 断路器安装在锁闭的区域,使得只有授权人员才能够触及 MicroLogic Active 控制单元。
-
始终保持该区域锁闭。
-
仅将钥匙或进入密码交给授权人员。
有关 MasterPacT MTZ 断路器访问保护的更多信息,请参阅实施限制访问策略。
有关 Zigbee 无线技术的使用建议
Zigbee 无线通讯极易受到操作环境中未经授权的无线电发射的干扰。如要保护可通过无线 Zigbee 进行的功能访问,建议:
Panel Server 使用建议
请参阅 DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - 用户指南 的“网络安全建议”章节。