DOCA0122ZH-11

通过 USB 端口 (MasterPacT MTZ) 访问 MicroLogic 控制单元的保护建议

可通过 USB 端口访问的功能

MicroLogic XMicroLogic Active 控制单元的功能可以通过以下方式来访问:

  • 将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到控制单元的 USB 端口。

  • 通过 USB OTG 适配器将运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机连接到控制单元的 USB 端口。

请注意,控制单元中没有大容量存储功能。因此,无法通过从 USB 存储盘或其他大容量存储设备下载恶意软件的方式攻击系统。

MicroLogic X 控制单元建立 USBUSB OTG 连接的先决条件

MicroLogic X 控制单元建立 USB 连接的前提条件是:

  • 必须能够物理上进入带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器所在的房间。

  • 对于 PC 与控制单元的连接:

    • 必须使用带 Mini USB 连接器的 USB 电缆来将 PC 连接到 MicroLogic X 控制单元上的 Mini USB 端口。

    • 您的 PC 上必须运行有 EcoStruxure Power Commission 软件。

  • 对于智能手机与控制单元的连接:

    • 必须使用 OTG 适配器以及带 Mini USB 连接器的 USB 电缆来将智能手机连接到 MicroLogic X 控制单元上的 Mini USB 端口。

    • 您的智能手机上必须运行有 EcoStruxure Power Device 应用

MicroLogic Active 控制单元建立 USBUSB OTG 连接的先决条件

MicroLogic Active 控制单元建立 USB 连接的前提条件是:

  • 必须能够物理上进入带 MicroLogic ActiveMasterPacT MTZ 断路器所在的房间。

  • 对于 PC 与控制单元的连接:

    • 必须使用带 USB-C 连接器的 USB 电缆来将 PC 连接到 MicroLogic Active 控制单元上的 USB-C 端口。

    • 您的 PC 上必须运行有 EcoStruxure Power Commission 软件。

  • 对于智能手机与控制单元的连接:

    • 必须使用 OTG 适配器以及带 USB-C 连接器的 USB 电缆来将智能手机连接到 MicroLogic Active 控制单元上的 USB-C 端口。

      注: 您可以使用 USB-CUSB-C 电缆(而不是 OTG 适配器)将智能手机连接到 MicroLogic Active 控制单元。
    • 您的智能手机上必须运行有 EcoStruxure Power Device 应用

通过 USB 端口访问的一般保护建议

如要保护可通过 MicroLogic XMicroLogic Active 控制单元上的 USB 端口进行的功能访问,建议:

  • MasterPacT MTZ 断路器安装在锁闭的区域,使得只有授权人员才能够触及 MicroLogic XMicroLogic Active 控制单元。

  • 始终保持该区域锁闭。

  • 仅将钥匙或进入密码交给授权人员。

有关更多信息,请参阅 MasterPacT MTZ 断路器本地访问限制建议。

运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 的相关建议

如要保护通过本地连接到控制单元正面 USB 端口的 PC 进行的 MicroLogic XMicroLogic Active 脱扣单元访问,建议:

  • PC 未使用时,保持安全锁闭隔离。

  • 确保运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 需要用户登陆和密码。

  • 强制使用强密码

  • 确保定期修改用户密码。

  • 禁止重新使用旧密码。

  • 设置定时器,以便在达到某个闲置时间之后锁定 PC 屏幕。

  • 根据 PC 上运行的操作系统的最新供应商指南,强化 PC。

  • 限制可使用 EcoStruxure Power Commission 软件的用户数。

  • 保持 PC 的防病毒应用程序为最新版本。

运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机的相关建议

如要保护通过本地连接到控制单元正面 USB 端口的智能手机进行的 MicroLogic XMicroLogic Active 脱扣单元访问,建议:

  • 确保运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机受到密码保护并且仅供工作之用。

  • 实施智能手机供应商或制造商推荐的所有安全功能,由此强化运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机。

  • 保持智能手机的防病毒应用程序为最新版本。

  • 在非必要情况下,不得透露与智能手机有关的信息(电话号码、MAC 地址)。

  • 在与 MicroLogic XMicroLogic Active 控制单元进行 USB OTG 连接期间,断开智能手机的网络连接。

  • 切勿在智能手机上存储敏感信息。

IEC 61850 配置建议

对于 MicroLogic X 控制单元,使用 FTPS 协议将 IEC 61850 配置文件上传到 IFEEIFE 接口或 IFE 服务器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?