DOCA0122ZH-11

IEC 61850 协议

一种用于子站中的通讯网络和系统的标准。它是一种标准化通讯方法,基于以太网协议,用于支持集成系统,由多供应商自描述智能电子设备 (IED) 组成。这些系统联网到一起,用于执行实时保护、控制、测量和监测功能。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?