DOCA0122ES-11

Módulo BSCM Modbus SL/ULP

El módulo BSCM Modbus SL/ULP con referencia comercial LV434220 es un módulo de control de estado de los interruptores que puede utilizarse para comunicar datos mediante la red de comunicación de línea serie Modbus o la red de comunicación ULP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?