DOCA0122ES-11

Interfaz IFE

Interfaz de IFE Ethernet para un interruptor automático que se puede conectar al interruptor automático MasterPacT, ComPacT o PowerPacT. Este módulo permite acceder al interruptor automático a través de una red Ethernet. El acceso a las páginas web de la interfaz IFE y al servidor FTPS IFE se autoriza en función del mecanismo de control de acceso basado en roles (RBAC).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?