DOCA0122ES-11

Recomendaciones para proteger el acceso a través de la tecnología inalámbrica Zigbee (MasterPacT MTZ)

Versión Zigbee

Las unidades de control MicroLogic Active AP/EP están certificadas para Zigbee 3.0.

Funciones accesibles a través de la tecnología inalámbrica Zigbee

Con la comunicación Zigbee puede supervisar los datos desde la unidad de control MicroLogic Active AP/EP desde un Panel Server Advanced (PAS800), Panel Server Universal (PAS600) o Panel Server Entry (PAS400).

Los datos transferidos a través de la tecnología inalámbrica Zigbee se cifran utilizando el algoritmo de cifrado AES de 128 bits.

NOTA: La tecnología inalámbrica Zigbee no está disponible en las unidades de control MicroLogic X.

Requisitos previos para establecer una conexión Zigbee

TBC@Osman+Zigbee experts: clarify the use of ID de Zigbee vs Código de instalación de Zigbee here, on go2se page and on the HMI

Los requisitos previos para establecer una conexión Zigbee son los siguientes:

  • El Panel Server debe estar encendido.

  • La unidad de control MicroLogic Active AP/EP y el Panel Server deben estar muy cerca.

  • Para el emparejamiento selectivo, debe proporcionar el ID de Zigbee, que se muestra en la página de destino de Go2SE o en la pantalla de visualización del MicroLogic Active.

Para saber el procedimiento detallado de cómo establecer una conexión Zigbee, consulte el capítulo Puesta en marcha de las Guías del usuario del interruptor automático MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic Active.

Recomendaciones generales para proteger el acceso a través de la tecnología inalámbrica Zigbee

Para proteger el acceso a las funciones a las que se puede acceder a través de la tecnología inalámbrica Zigbee, se recomienda:

  • Instalar el interruptor automático MasterPacT MTZ en un área cerrada para que solo el personal autorizado pueda acceder a la unidad de control MicroLogic Active.

  • Mantener el área cerrada en todo momento.

  • Facilitar la llave o el código de acceso únicamente a personal autorizado.

Para obtener información adicional sobre cómo proteger el acceso al interruptor automático MasterPacT MTZ, consulte Implementación de una política de acceso restringido.

Recomendaciones para utilizar la tecnología inalámbrica Zigbee

La comunicación inalámbrica Zigbee es vulnerable a interrupciones por emisiones de radio no autorizadas en el entorno operativo. Para proteger el acceso a funciones accesibles mediante la comunicación inalámbrica Zigbee, se recomienda que:

  • La unidad de control MicroLogic Active AP/EP no esté conectada a redes malintencionadas.

  • La red de Zigbee se revise periódicamente para asegurarse de que todos los dispositivos sean válidos.

  • La red de Zigbee se repare si algún dispositivo no es válido.

  • La puesta en marcha de los dispositivos inalámbricos Zigbee se realiza en un lugar protegido de los transmisores de radio no autorizados, como una sala de administración.

  • El emparejamiento solo debe realizarse cuando sea necesario y en una zona segura.

Recomendaciones para el uso de Panel Server

Consulte el capítulo Recomendaciones de ciberseguridad de DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?