Compra e instalación de Digital Modules (MasterPacT MTZ)
Descripción general
Digital Modules son módulos opcionales que amplían las funciones disponibles a través de la gama de unidades de control MicroLogic X. Se pueden comprar junto con el interruptor automático MasterPacT MTZ en el pedido inicial o posteriormente contactando con el Centro de Atención al Cliente.
Los Digital Modules diseñados para la unidad de control Schneider Electric están firmados digitalmente para aumentar la seguridad utilizando la infraestructura de clave pública (PKI) de MicroLogic X. La PKI ayuda a garantizar tanto la autenticidad como la integridad de estas descargas. Los Digital Modules se deben instalar utilizando el software EcoStruxure Power Commission.
Recomendaciones de ciberseguridad para la instalación de Digital Modules
ADVERTENCIA |
|---|
|
RIESGO DE FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Cuando instale Digital Modules para la unidad de control MicroLogic X, se recomienda:
-
Instalar Digital Modules que se ciñan a las prácticas de tecnología operativa (OT) aceptadas, como la prueba en un entorno que no sea de producción, para su validación antes de instalarlos e implementarlos en el sistema de producción.
-
Usar solo la última versión del software EcoStruxure Power Commission para descargar e instalar Digital Modules.
-
Proteger los PC utilizados para descargar e instalar Digital Modules siguiendo las directrices más recientes del proveedor para el sistema operativo.
Solo debe usar el software EcoStruxure Power Commission para instalar Digital Modules en la unidad de control MicroLogic X.
El software EcoStruxure Power Commission desempeña una función importante para ayudar a garantizar la integridad de la red de tecnología operativa. Utilice solo la última versión del software EcoStruxure Power Commission para instalar Digital Modules, ya que es el único software que puede ofrecer las siguientes ventajas:
-
Cuando actualice el firmware de un dispositivo de IMU usando el software EcoStruxure Power Commission con una conexión USB o Ethernet, la firma digital de la actualización del firmware se verifica automáticamente.
-
Cuando se carga un Digital Module en la unidad de control MicroLogic X mediante el software EcoStruxure Power Commission a través de una conexión USB, la firma digital del Digital Module se verifica automáticamente.
Las verificaciones automáticas realizadas por el software EcoStruxure Power Commission dependen completamente de la validez del certificado público utilizado.
Consulte DOCA0144EN MasterPacT MTZ - MicroLogic X Control Unit - Firmware Release Notes para ver los procedimientos detallados que explican cómo descargar e instalar Digital Modules.
ADVERTENCIA