HRB1684304-17

访问测量仪网页

注: 欲了解这些功能在您的测量仪型号上的可用性,请参阅恢复网页中临时禁用的配置设置

使用网络浏览器访问测量仪网页查看数据并执行基本配置和数据导出任务。

这些网页通过测量仪的以太网端口来访问,因此必须正确配置该端口。

  1. 打开 Web 浏览器,并在地址栏中输入测量仪的 IP 地址。
  2. 输入用户名密码

    默认用户帐号的用户名密码user1 / pass1user2 / pass2

  3. 使用顶部标题中的菜单和选项卡,可选择并显示测量仪的各种网页。
  4. 单击向上/向下箭头以显示和隐藏网页和菜单的区域。
  5. 单击注销,退出测量仪网页。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?