HRB1684304-15

使用显示屏配置 DNP3 设置

测量仪上的以太网设置屏幕允许您配置 DNP3 通信。
  1. 导航到 维护 > 设置
  2. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认
  3. 导航到 通讯 > Enet
  4. 移动光标指向您要修改的 DNP3 参数,然后按编辑
  5. 根据需要修改参数(启用/禁用),然后按确定
  6. 按向上箭头退出。
  7. 保存更改。
本页的QR代码

这有帮助吗?