HRB1684304-16

使用网页配置串行设置

注: 欲了解这些功能在您的测量仪型号上的可用性,请参阅恢复网页中临时禁用的配置设置

串行设置网页使您能够配置测量仪的 RS-485 通讯。

  1. 登录到测量仪网页。
  2. 根据测量仪固件版本的不同,单击 设置 > 串行设置 或者单击 设置 > 通讯 > 串口配置
  3. 根据需求修改串行设置。
  4. 单击保存更改应用更改
    注: 单击默认将高级串行端口设置重置为默认值。
    参数 数值 描述

    模式

    从设备,网关

    将此设置为网关以启用以太网网关功能。如果向 RS-485 网络中添加测量仪用作下游设备,将此设置为从设备。

    通讯协议

    Modbus、Jbus、ASCII 8 位和 ASCII 7 位

    选择用于传输数据的通讯格式。通讯回路中所有设备的协议必须相同。

    注: 如果将测量仪用作以太网网关,则此协议必须设置为 Modbus RTU 或 Jbus。

    地址

    1 至 247

    设置此设备的地址。通讯回路中每个设备的地址必须唯一。

    波特率

    9600,19200,38400

    选择数据传输的速度。通讯回路中所有设备的波特率必须相同。

    奇偶校验

    偶校验、奇校验、无

    如果未使用奇偶校验位,请选择“无”。通讯回路中所有设备的奇偶校验设置必须相同。

    Modbus 广播

    已启用、已禁用

    如果您想让网关测量仪向下游串行设备转发广播信息(发送到 Unit ID 0),则将此设置为“已启用”。

    响应超时*

    0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

    在产生异常响应前,设定网关测量仪等待下游串行设备应答的时间。

    帧间延迟*

    0、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100

    已接收的响应结束和新请求开始之间的最短时间,单位毫秒。

    设置该参数有助于改善网关与响应时间更慢的下游从设备之间的通讯。

    静默间隔延长*

    0 至 15

    设置该参数以延长超过 Modbus 标准定义的默认 3.5 个字符的静默间隔(用于标记 Modbus 信息包结束)。确定的字符时间到期之后没有新字符,网关测量仪将下一个字符处理为新消息的开始。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?