HRB1684304-15

使用网页配置时间和时间同步

注: 欲了解这些功能在您的测量仪型号上的可用性,请参阅恢复网页中临时禁用的配置设置

您可以使用网页配置时间和时间同步。

  1. 登录到测量仪网页。
  2. 根据测量仪固件版本的不同,单击 设置 > 日期/时间设置 或者单击 设置 > 通讯 > 日期时间设置
  3. 如果您想要使用 SNTP 服务器同步测量仪的时钟,单击启用网络时间同步旁边的
    1. 设置轮询间隔,指定测量仪通过 SNTP 同步的频率。
    2. 输入主 SNTP 服务器辅助 SNTP 服务器的 IP 地址。
    注: 上次成功的时间同步显示上次通过 SNTP 同步的日期和时间以及发送信号服务器的 IP 地址。
  4. 输入测量仪的时钟设置并单击保存更改应用更改
    参数 数值 描述

    时区偏差

    UTC,UTC±H

    选择 UTC 以显示当前的 UTC(格林尼治标准时区)时间。

    若要显示当地时间,将该参数设定至当地时间与UTC时间的偏差。例如,要在测量仪上显示旧金山当地标准时间,选择UTC-8。

    注: 您必须启用自动夏令时调节或手动更新该设置为按夏令时计。

    启用夏时制自动调整

    是,否

    将此项设置为“是”,以自动更新时间为按夏令时计,然后输入夏令时的起止日期和时间。

    夏令时开始/夏令时结束

    在测量仪位置选择夏令时的起止日期和时间。
本页的QR代码

这有帮助吗?