HRB1684304-16

网络安全概述

本章包含有关产品网络安全的信息。调试、维护或处置设备的网络管理员、系统集成商和人员应:

您的设备具有以下安全功能:

  • 使其成为 NERC CIP 兼容设施的一部分。请访问 North American Electric Reliability Corporation(北美电力可靠性公司)网站以了解有关 NERC 可靠性标准的信息。

  • 符合 IEC 62443 国际标准中商业 IT 系统和工业自动化与控制系统 (IACS) 产品的网络安全标准。有关 IEC 62443 国际标准的信息,请访问 International Electrotechnical Commission(国际电工委员会)网站。

2020 年 1 月 1 日或以后制造的测量仪符合加利福尼亚州有关联网设备的参议院法案 327 或 SB-327,该法案从 2020 年年初开始在加利福尼亚州生效。请转至 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB327 网站了解有关该法案的信息。

要交流影响施耐德电气产品的安全主题或解决方案,请访问:http://www.se.com/en/work/support/cybersecurity/vulnerability-policy.jsp

警告
潜在降低系统的可用性、完整性和保密性
  • 更改默认密码以防止对设备设置和信息进行未经授权的访问。
  • 在可能的情况下,禁用未使用的端口/服务和默认帐户,以最大程度地减少恶意入侵的途径。
  • 将联网设备置于多层网络防护下(例如,防火墙、网段及网络入侵检测和保护)
  • 采用网络安全最佳实践(例如︰最低权限、分割责任),以帮助防止未经授权的泄露、丢失或修改数据和日志,或中断服务。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?