HRB1684304-16

数据日志

该测量仪出厂时已针对选定值启用数据记录功能。

一般情况下,默认记录供给的电能(kWh,、kVARh和 kVAh),但是您可以对测量仪进行配置,以记录其他测量,例如接收的电能、输入计量累计和先前需求区间的用电量峰值。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?