HRB1684304-15

默认数据显示屏

测量仪型号不同,默认数据显示屏也会不同。

摘要屏幕是所有型号测量仪的默认屏幕,但以下型号除外:PM5561 / PM5661 / PM5761

摘要屏幕可显示平均电压和电流(V 平均、I 平均)、总功率(P 总)以及电能消耗(E 流出)的实时值。

电力系统屏幕是 PM5561 / PM5661 / PM5761 型号测量仪的默认屏幕。

  A 累计有功电能(流出 + 流入)
  B 系统频率
  C 有效费率
  D 电力系统设置
  E 控制电源(辅助电源)中断事件图标
  F 锁定/解锁图标
     

本页的QR代码

这有帮助吗?