HRB1684304-16

默认登录帐号

注: 欲了解这些功能在您的测量仪型号上的可用性,请参阅恢复网页中临时禁用的配置设置

测量仪拥有访问网页和 FTP 服务器的一组默认登录凭据。

以下登录证书为默认配置:

用户名 密码 用户组
user1 pass1 网站管理员
user2 pass2 产品管理员

为了不断鼓励用户了解网络安全最佳实践,并提高测量仪在其应用中的网络安全性,建议用户将默认的出厂设置密码更改为复杂的密码。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?