HRB1684304-15

加强设备保护

注: 欲了解这些功能在您的测量仪型号上的可用性,请参阅恢复网页中临时禁用的配置设置

在受保护的环境中优化网络安全的建议:

  • 根据公司政策和标准加强测量仪保护。

  • 审查有关环境保护的措施,消除潜在的风险并制定缓解策略。 有关详情,请参阅产品深度防护

  • 使用后注销网页中的用户帐号会话。

  • 限制并发用户会话数(请参阅表 协议、端口和连接)。

  • 会话将在 10 分钟或更长时间不活动后锁定,需要重新登录。

    注: 仅在最新固件版本上可用:
    • PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580 型号的测量仪: 4.0.0 及以上

    • PM5570 / PM5660 / PM5760 型号的测量仪: 6.0.0 及以上

    • PM5650 测量仪型号: 4.10.0 及以上

    • PM5561 测量仪型号: 12.0.0 及以上

    • PM5661 / PM5761 测量仪型号: 14.0.0 及以上

    • PM5570L / PM5660L / PM5760L 型号的测量仪: 6.0.0 及以上

  • 更改默认密码。 有关详情,请参阅更改密码

  • 可以应用最少的功能来禁止和限制不必要的功能、协议和/或服务的使用。

  • 更改通信协议端口而不使用默认值。 这可降低所用端口的可预测性。

  • 禁用未使用的通信协议端口。 这样可减少攻击面。

本页的QR代码

这有帮助吗?