HRB1684304-17

即时测量

测量仪提供高精度的 1 秒测量。

这些测量包括以下各项的真实有效值、每相及总计值:

  • 3 相电压(线电压和相电压)

  • 3 相电流、中性线电流和接地电流

  • 有功功率 (kW)、无功功率 (kVAR) 和视在功率 (kVA)

  • 真实功率因数(功率因数)

  • 位移功率因数

  • 系统频率

  • 不平衡电压(线电压和相电压)和电流

电压和电流输入量以每个周期 128 点的采样率进行持续监控。此解算量有助于测量仪能够为各种商业、建筑和工业等应用提供可靠的测量值和计算电气值。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?