恢复网页中临时禁用的配置设置
在某些固件版本中,网页上的特定配置设置和登录要求暂时禁用以符合网络安全标准的要求。在最新固件版本中已删除这些限制,并提供了其他网络安全增强功能。
建议:将固件升级到下表列 (C) 中的最新版本:
-
恢复对网页配置设置的完全访问
-
增强网络安全
-
确保与最新功能兼容
请参阅固件升级了解升级说明。
-
对于表 (B) 列中列出的固件版本,无需用户凭据即可访问 HTTP 服务。
-
要访问 FTP 服务,请在测量仪显示屏上导航至 ,然后将 FTP 参数设置为启用。
测量仪型号和固件版本
测量仪型号 |
固件版本 |
||
---|---|---|---|
(A) 网页无限制 |
(B) 网页有限制 |
(C) 网页无限制 |
|
PM5560 |
2.7.7 或更低版本 |
2.7.8 至 2.9.9 |
4.0.0 或更高版本 |
PM5563 |
不可用 |
||
PM5580 |
2.7.7 或更低版本 |
||
PM5562 / PM5562MC |
2.5.4 或更低版本 |
不可用 |
4.0.0 或更高版本 |
PM5650 |
不可用 |
2.10.0 至 2.12.9 |
4.10.0 或更高版本 |
PM5570 |
不可用 |
3.0.0 至 3.2.9 |
6.0.0 或更高版本 |
PM5660 |
|||
PM5760 |
|||
PM5561 |
不可用 |
10.7.3 至 10.9.9 |
12.0.0 或更高版本 |
PM5661 |
不可用 |
11.0.0 至 11.2.9 |
14.0.0 或更高版本 |
PM5761 |