HRB1684304-15

使用显示屏设置串行通讯

利用串行设置屏幕,可配置测量仪的 RS-485 通讯端口,以便能够使用软件来访问测量仪的数据或远程配置测量仪。
  1. 导航到 维护 > 设置
  2. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认
  3. 导航到 通讯 > 串行
  4. 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑
  5. 根据需要修改参数,然后按确定
  6. 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定
  7. 按向上箭头退出。按保存更改。
    参数 数值 描述
    模式 从设备,网关 将此设置为网关以启用以太网网关功能。如果向 RS-485 网络中添加测量仪用作下游设备,将此设置为从设备。
    协议

    Modbus、Jbus、ASCII 8 位和 ASCII 7 位

    选择用于传输数据的通讯格式。通讯回路中所有设备的协议必须相同。

    地址 1 至 247

    设置此设备的地址。通讯回路中每个设备的地址必须唯一。对于 Jbus 协议,将设备 ID 设置为 255。

    波特率 9600、19200、38400

    选择数据传输的速度。通讯回路中所有设备的波特率必须相同。

    奇偶校验 偶校验、奇校验、无

    如果未使用奇偶校验位,请选择“无”。通讯回路中所有设备的奇偶校验设置必须相同。

本页的QR代码

这有帮助吗?