HRB1684304-16

SNMP 系统中的测量仪

您的测量仪是带有 SNMP 网络中的 SNMP 代理的受管设备。

  1. 陷阱接收器

  2. SNMP 代理(测量仪)

  3. 已安装带有 SNMP 管理器软件和 MIB 的 NMS

注: NMS 计算机也可以用作陷阱接收器。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?