Identificación y registros de estado de la interfaz IFE
Revisión del firmware de la interfaz IFE
La revisión del firmware de la interfaz IFE empieza en el registro 11776 y tiene una longitud máxima de ocho registros.
La revisión de firmware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:
-
XXX = versión principal (000-127)
-
YYY = versión secundaria (000-255)
-
ZZZ = número de revisión (000-255)
El carácter NULL termina el número de revisión.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2DDF-0x2DEE |
11744-11759 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Familia de dispositivos |
|
0x2DEF-0x2DF6 |
11760-11767 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Gama de productos |
|
0x2DF7-0x2DFE |
11768-11775 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Modelo del producto |
|
0x2DFF-0x2E04 |
11776-11781 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Revisión de firmware |
Revisión de hardware de la interfaz IFE
La revisión del hardware de la interfaz IFE empieza en el registro 11784 y tiene una longitud máxima de ocho registros.
La revisión de hardware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:
-
XXX = versión principal (000-127)
-
YYY = versión secundaria (000-255)
-
ZZZ = número de revisión (000-255)
El carácter NULL termina el número de revisión.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E07–0x2E0C |
11784-11789 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
Revisión de hardware |
Identificación IMU
La identificación de la IMU se puede ajustar con el software EcoStruxure Power Commission. Cuando no están programados, los registros de identificación de IMU devuelven 0 (0x0000).
Posición de conmutador de bloqueo
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E72 |
11891 |
L |
– |
INT16U |
1,3 |
Posición de conmutador de bloqueo
|
Fecha y hora actuales
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E73-0x2E76 |
11892-11895 |
L-EC |
– |
DATETIME |
– |
Fecha y hora actuales en formato DATETIME |
|
0x2E77– 0x2E78 |
11896– 11897 |
L |
Segundos |
INT32U |
0x00-0xFFFFFFFF |
Número de segundos contados desde el último inicio |
Identificación del producto
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E7C |
11901 |
L |
– |
INT16U |
17100-17101 |
Identificación del producto:
|
Duración de la validez de los datos
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x306A |
12395 |
L |
s |
INT16U |
5-300 (en incrementos de 5 s) |
Duración de la validez de los datos del conjunto de datos |
Leer identificación del dispositivo
La función Leer identificación del dispositivo se utiliza para acceder de forma estandarizada a la información necesaria para identificar claramente un dispositivo. La descripción está compuesta por un conjunto de objetos (cadenas de caracteres ASCII).
En www.modbus.org hay disponible una descripción completa de la función Leer identificación del dispositivo.
La codificación para la identificación de la interfaz IFE es la siguiente:
|
Nombre |
Tipo |
Descripción |
|---|---|---|
|
Nombre del proveedor |
CADENA DE BYTES |
‘Schneider Electric’ (18 caracteres) |
|
Código de producto |
OCTET STRING |
|
|
Revisión de firmware |
OCTET STRING |
‘XXX.YYY.ZZZ’ |
|
URL del proveedor |
CADENA DE BYTES |
‘www.se.com’ (26 caracteres) |
|
Nombre de producto |
OCTET STRING |
|
|
Familia |
OCTET STRING |
‘Pasarela y servidor’ |
|
Gama |
OCTET STRING |
‘Enerlin’X’ |
|
Modelo |
OCTET STRING |
"Interfaz IFE Ethernet" o "IFE/pasarela" |
|
ID del producto |
INT16U |
ID de producto del núcleo de IMU:
|
Dirección MAC del servidor IFE
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E7D– 0x2E7F |
11902– 11904 |
L |
– |
INT16U |
– |
Dirección MAC de la interfaz IFE codificada en 3 registros (6 bytes) en hexadecimal. Ejemplo: La dirección MAC 00:80:F4:02:12:34 (o 00-80-F4-02-12-34) se codifica en hexadecimal del siguiente modo: 0080F4021234 (0x00 0x80 0xF4 0x02 0x12 0x34). |
Fecha y hora de fabricación
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E89– 0x2E8C |
11914– 11917 |
L |
– |
DATETIME |
– |
Fecha y hora de fabricación |
Número de serie de la interfaz IFE
El número de serie de la interfaz IFE se compone de un máximo de 11 caracteres alfanuméricos con el formato siguiente: PPYYWWDnnnn.
-
PP = código de planta
-
YY = año de fabricación (05-99)
-
WW = semana de fabricación (01-53)
-
D = día de fabricación (1-7)
-
nnnn = número de producción del dispositivo en el día (0001-9999)
Se necesita una petición de lectura de seis registros para leer el número de serie de la interfaz IFE.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x02E91 |
11922 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
‘PP’ |
|
0x02E92 |
11923 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
‘05’-‘99’ |
‘YY’ |
|
0x02E93 |
11924 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
‘01’-‘53’ |
‘WW’ |
|
0x02E94 |
11925 |
L |
– |
OCTET STRING |
D: ‘1’-‘7’ n: ‘0’-‘9’ |
"Dn" |
|
0x02E95 |
11926 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
‘00’-‘99’ |
‘nn’ |
|
0x02E96 |
11927 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
‘0’-‘9’ |
‘n’ (el carácter NULL termina el número de serie) |
Parámetros Modbus del servidor IFE
Estos parámetros son válidos únicamente para el servidor de panel IFE.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x306F |
12400 |
L |
– |
INT16U |
– |
Dirección Modbus del servidor IFE (siempre 255) |
|
0x3070 |
12401 |
L |
– |
INT16U |
1-3 |
Paridad Modbus:
|
|
0x3071 |
12402 |
L |
– |
INT16U |
5-8 |
Velocidad de transmisión Modbus:
|
|
0x3072 |
12403 |
L |
– |
INT16U |
1,3,5 |
Número de bits de parada:
|
Sincronización de fecha/hora
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3098-0x30B7 |
12441-12472 |
L |
– |
OCTET STRING |
– |
El tipo de uso de la fuente para la sincronización de tiempo:
|
|
0x30B8-0x30BB |
12473-12476 |
L |
– |
DATETIME |
– |
Fecha y hora de la última sincronización |
|
0x30BC-0x30BD |
12477-12478 |
L |
s |
FLOAT32 |
– |
Tiempo desde la última sincronización |
|
0x30BE |
12479 |
L |
– |
INT16U |
0-2 |
Estado de la sincronización de tiempo automática
|
|
0x30BF |
12480 |
L |
– |
INT16 |
– |
SNTP con error en recuento |