0611IB1304-07

Sorties numériques

Mappage des registres des sorties numériques

Chaque description de sortie numérique est composée de 60 registres. L'ordre et la description des sorties numériques 2 et 3 sont identiques à ceux de la sortie numérique 1.

Module IO

Numéro de sortie numérique

Adresses de sortie numérique

Registres de sortie numérique

IO 1

O1

0x3849–0x3884

14410–14469

O2

0x3885–0x38C0

14470–14529

O3

0x38C1–0x38FC

14530–14589

IO 2

O1

0x4401–0x443C

17410–17469

O2

0x443D–0x4478

17470–17529

O3

0x4479–0x44B4

17530–17589

Registres de la sortie numérique 1 de IO 1

L'ordre et la description des registres de la sortie numérique 1 de IO 2 sont identiques à ceux de IO 1 :

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x3849

14410

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14411 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x384A

14411

R-WC

INT16U

0

Réservé

1

Etat de la sortie numérique :

  • 0 = désactivé

  • 1 = Activé

R

2

Etat forcé de la sortie numérique :

  • 0 = Non forcé

  • 1 = Forcé

3–15

Réservé

0x384B–0x384E

14412–14415

R

DATETIME

Horodatage pour la dernière transition de sortie :

  • Dernier front montant si la sortie est configurée en mode NO (normalement ouvert)

  • Dernier front descendant si la sortie est configurée en mode NF (normalement fermé)

0x384F–0x3850

14416–14417

Réservé

0x3851–0x3852

14418–14419

R

INT32U

1-4294967294

Compteur de sortie

Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant rencontré au niveau de la sortie.

0x3853–0x3856

14420–14423

R

DATETIME

Horodatage de la dernière réinitialisation du compteur de sortie

0x3857–0x386E

14424–14447

R

OCTET STRING

Identification de la sortie numérique codée sur 45 caractères ASCII

0x386F

14448

R

INT16U

0–2

Mode de fonctionnement de la sortie(1) :

  • 0 = Sans auto-maintien (réglage d'usine)

  • 1 = Auto-maintien

  • 2 = Temporisé sans auto-maintien

0x3870

14449

R

s

INT16U

0–65534

Cyclique pour une valeur en mode temporisé sans auto-maintien(1)

Le temps pour la sortie de rester alimentée lorsqu'elle se trouve en mode temporisé sans auto-maintien.

(Réglage d'usine = 0)

0x3871

14450

R

INT16U

0–1

Type de contact de sortie(1)

  • 0 = NO (normalement ouvert, réglage d'usine)

  • 1 = NF (normalement fermé)

0x3872

14451

R

INT16U

0–2

Indique l'état activé/désactivé de la sortie TOR lorsqu'une condition de repli se produit(1)

  • 0 = Désactivé (réglage d'usine)

  • 1 = Activé

  • 2 = Bloqué

0x3873–0x3874

14452–14453

R

INT32U

1-4294967294

Valeur de seuil du compteur de sortie(1)

Réglage d'usine = 5 000

0x3875

14454

R-WC

INT16U

0–2

Commande simple pour sortie(1)

  • 0 = Aucune commande

  • 1 = Désactivé

  • 2 = Activé

Valide si les commandes simples sont activées(2).

0x3876–0x3884

14455–14469

Réservé

(1) Valeur définie à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

(2) Les commandes simples sont activées par un réglage d'usine. Les commandes simples peuvent être désactivées à l'aide des commandes d'activation/de désactivation.