Historique des événements
Description générale
Les registres d'historique des événements du module BSCM décrivent les 10 derniers événements qui se sont produits. Le format des événements du module BSCM correspond à une série de 10 enregistrements. Chaque enregistrement se compose de 5 registres décrivant un événement du module BSCM.
Une requête de lecture de 5 x (n) registres est nécessaire pour lire les n derniers événements du module BSCM, où 5 est le nombre de registres pour chaque enregistrement d'événement.
Par exemple, une requête de lecture de 5 x 3 = 15 registres est nécessaire pour lire les 3 derniers enregistrements d'événements du module BSCM de l'historique des événements du BSCM :
-
Les 5 premiers registres décrivent le premier enregistrement d'événement du module BSCM (événement le plus récent).
-
Les 5 registres qui suivent décrivent le deuxième enregistrement d'événement du module BSCM.
-
Les 5 derniers registres décrivent le troisième enregistrement d'événement du module BSCM.
|
Adresse |
Registre |
Description |
|---|---|---|
|
0x0259 |
602 |
Compteur des événements |
|
0x025A–0x025E |
603–607 |
Enregistrement d'événement 1 (événement le plus récent) |
|
0x025F–0x0263 |
608–612 |
Enregistrement d'événement 2 |
|
0x0264–0x0268 |
613–617 |
Enregistrement d'événement 3 |
|
0x0269–0x026D |
618–622 |
Enregistrement d'événement 4 |
|
0x026E–0x0272 |
623–627 |
Enregistrement d'événement 5 |
|
0x0273–0x0277 |
628–632 |
Enregistrement d'événement 6 |
|
0x0278–0x027C |
633–637 |
Enregistrement d'événement 7 |
|
0x027D–0x0281 |
638–642 |
Enregistrement d'événement 8 |
|
0x0282–0x0286 |
643–647 |
Enregistrement d'événement 9 |
|
0x0287–0x028B |
648–652 |
Enregistrement d'événement 10 (événement le plus ancien) |
Compteur des événements
Le compteur des événements s'incrémente dès qu'un nouvel événement est consigné. Si le compteur atteint la valeur maximum de 65535 et si un nouvel événement est consigné, le compteur est alors réinitialisé à 0.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0259 |
602 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Compteur des événements du module BSCM |
Enregistrement des événements
L'ordre et la description des registres des enregistrements d'événements sont identiques à ceux de l'enregistrement d'événement 1 :
|
Événement 1 (événement le plus récent) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|
0x025A |
603 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Identifiant de l'événement du module BSCM (voir le paragraphe suivant) |
|
0x025B– 0x025D |
604– 606 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Date et heure de l'événement Type de données: ULP DATE |
|
0x025E |
607 |
R |
1 |
– |
INT16U |
1–2 |
A/E |
État de l'événement 1 = apparition de l'événement 2 = achèvement de l'événement |
Identifiant de l'événement
|
Identifiant de l'événement |
Événement |
|---|---|
|
1024 |
Modification du contact SD (apparition = fermer en position SD) |
|
1025 |
Le seuil du compteur OF est atteint |
|
1026 |
Le seuil du compteur de commande Fermer est atteint |
|
1027 |
STOP (échec interne) |
|
1028 |
ERROR (échec interne) |
|
1029 |
Modification du contact OF (apparition = de la position ouvert à fermé) |
|
1030 |
Modification du contact SDE (apparition = fermer en position SDE) |
|
1031 |
Mode manu/auto (apparition = de la position manu à auto) |
|
1040 |
Commande d'ouverture |
|
1041 |
Commande de fermeture |
|
1042 |
Commande de réinitialisation |