Paramètres de mesure
Type de système
La commande de configuration de présence d'ENVT (External Neutral Voltage Tap) (code de commande = 46472) configure le contenu du registre de type de système.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF1 |
3314 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
30–41 |
A/E |
Type de système |
Détermination du type de système
|
Si... |
Alors… |
Résultat |
|---|---|---|
|
le type de système est un disjoncteur tripolaire avec un transformateur de courant neutre externe et sans prise de tension externe neutre (ou ENVT) |
type de système = 30 |
|
|
le type de système est un disjoncteur tripolaire sans transformateur de courant neutre externe et sans ENVT |
type de système = 31 |
|
|
le type de système est un disjoncteur tripolaire sans transformateur de courant neutre externe et avec un ENVT |
type de système = 40 |
|
|
le type de système est un disjoncteur tripolaire avec un transformateur de courant neutre externe et un ENVT, ou si le type de système est un disjoncteur quadripolaire |
type de système = 41 |
|
Total du quadrant
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x08C1 |
2242 |
R |
– |
– |
INT16U |
1–4 |
E |
Total du quadrant |
|
0x08C2 |
2243 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E |
0 = avance 1 = retard |
Signe de la puissance
La commande de signe de la puissance (code de commande = 47240) configure le contenu du registre du signe de la puissance.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF3 |
3316 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E |
Signe de la puissance: 0 = la puissance active circule d'amont (haut) en aval (bas) (réglage d'usine). 1 = la puissance active circule d'aval (bas) en amont (haut). |
Signe du facteur de puissance
La commande de configuration du signe du facteur de puissance (code de commande = 47241) configure le contenu du registre du signe du facteur de puissance.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF5 |
3318 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–2 |
E |
Convention de signe s'appliquant au facteur de puissance et au facteur de puissance fondamentale (cosϕ) : 0 = convention CEI 2 = convention IEEE (réglage d'usine) |
Mode d'accumulation d'énergie
La commande de configuration du mode d'accumulation d'énergie (code de commande = 47242) configure le contenu du registre du mode d'accumulation d'énergie.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CFB |
3324 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E |
Mode d'accumulation d'énergie: 0 = accumulation absolue (réglage d'usine) Ep = EpIn + EpOut Eq = EqIn + EqOut 1 = accumulation signée Ep = EpIn – EpOut Eq = EqIn – EqOut |
Temps de demande
La commande de configuration de la demande de courant (code de commande 47243) configure le contenu du registre 3352.
La commande de configuration de la demande de puissance (code de commande 47244) configure le contenu des registres 3354 et 3355.
Reportez-vous au Guide d'utilisation des déclencheurs Micrologic 5 et 6 PowerPact à châssis H, J et L Documents à consulter pour plus d'informations sur la méthode de calcul de la demande.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0D17 |
3352 |
R-WC |
– |
min |
INT16U |
5–60 |
E |
Durée de la fenêtre de calcul de la demande de courant, réglable par incréments de 1 minute. Le réglage d'usine est 15 minutes. |
|
0x0D19 |
3354 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–5 |
E |
Méthode de calcul de la demande de puissance (type de fenêtre) : 0 = fenêtre glissante (réglage d'usine) 2 = bloqué 5 = synchronisé sur la communication |
|
0x0D1A |
3355 |
R-WC |
– |
min |
INT16U |
5–60 |
E |
Durée de la fenêtre de calcul de la demande de puissance, réglable par incréments de 1 minute. Le réglage d'usine est 15 minutes. |
Tension nominale
La commande de configuration de l'affichage de la tension nominale Vn (code de commande = 47245) configure le contenu du registre de la tension nominale.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x258F |
9616 |
R-WC |
1 |
V |
INT16U |
0–65535 |
A/E |
Tension nominale Vn. Réglage d'usine = 400 V |