Instalación y acceso a SpaceLogic KNX Remote
Para empezar a utilizar Space Logic KNX Remote, siga los pasos que se indican a continuación en función del entorno de software:
Para usuarios de ETS
-
Actualice ETS a la última versión disponible.
-
Visita la tienda de aplicaciones ETS.
-
Busque la aplicación ETS SpaceLogic KNX Remote e instálela.
-
Abra su proyecto KNX en ETS y acceda a SpaceLogic KNX Remote tal y como se describe en Conceptos básicos.
-
Continúe con los pasos descritos en la siguiente sección Después de acceder a SpaceLogic KNX Remote (ETS o eConfigure KNX).
Para usuarios de eConfigure KNX
-
Actualice a la versión 3.0 o superior siguiendo el proceso descrito en el capítulo Compatibilidad e instalación del software de la guía del usuario de eConfigure KNX.
IMPORTANTE: Mantenga su eConfigure KNX actualizado para garantizar la compatibilidad total con las últimas funciones de SpaceLogic KNX Remote. -
Una vez completada la actualización, abra SpaceLogic KNX Remote tal y como se describe en Conceptos básicos.
-
Continúe con los pasos que se indican a continuación.
Después de acceder a SpaceLogic KNX Remote (ETS o eConfigure KNX)
-
En la pantalla de bienvenida, haga clic en Descargar para instalar el paquete SpaceLogic KNX Remote.
-
Una vez instalado, inicie sesión con su cuenta existente o regístrese en la nube haciendo clic en Continuar en la pantalla de bienvenida. Consulte el capítulo Inicio de sesión para más detalles.