251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Visualización de controladores

Acceso a controladores emparejados: tras iniciar sesión, verá los controladores emparejados/compartidos en la página de inicio de Space Logic KNX Remote en ETS o eConfigure KNX Lite.

Si su controlador no aparece y ha seguido correctamente todos los pasos anteriores, haga clic en para actualizar la lista.

Información del controlador

Cada entrada de controlador en la página de inicio muestra los siguientes detalles:

  • Nombre del controlador
    Al pasar el cursor por encima del nombre, se muestra el periodo de validez del acceso.

  • Estado
    Indica si el controlador está en línea o fuera de línea.

  • Dirección MAC
    Identificador único del controlador.

  • Dirección IP de Configuración
    La dirección IP utilizada para la configuración.

  • Editar
    Haga clic para editar los detalles del controlador.

Opciones de control

Si dispone de una suscripción SpaceLogic KNX Remote activa, estarán disponibles los siguientes botones de control:

  • Asignar suscripción/liberar suscripción
    Administrar asignaciones de suscripción.

  • Acceder
    Acceder a distancia al controlador.

  • Conectar/desconectar Conectarse o desconectarse de la interfaz de configuración.

Botones adicionales en la página de inicio

  • Comprar suscripciones
    Comprar nuevas suscripciones para acceso a distancia.

  • Ayuda
    Acceder a la guía del usuario completa.

  • Cerrar sesión
    Salir de la aplicación de forma segura.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?