Introducción
La configuración debe realizarse tras la instalación física de la TeSys island y cualquier otro dispositivo de hardware y la verificación de topología de TeSys island . La siguiente tabla resume los pasos de configuración. La persona que lleve a cabo la configuración deberá estar familiarizada con los módulos TeSys island y con avatars .
Configuración de TeSys™ island
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Encienda la TeSys island . |
2 |
Conecte la TeSys island con el TeSys Island DTM o la Herramienta de funcionamiento y mantenimiento (OMT). |
3 |
Configure la dirección IPv4 de la isla si ha conectado con ella a través de la OMT. |
4 |
Importe el archivo de proyecto al TeSys Island DTM. |
5 |
Configure los parámetros de TeSys island . |
6 |
Conecte a la TeSys island con el software SoMove . |
7 |
Cargue el archivo de proyecto en TeSys island . |
8 |
Verifique que la instalación del sistema se esté realizando en el modo de prueba. |
9 |
Verifique la configuración de TeSys island . |
10 |
Verifique el cableado del sistema. |
11 |
Conecte la red de suministro eléctrico. |
12 |
Utilice el modo forzado para simular comandos desde el PLC. |