Introduzione
Effettuare la configurazione dopo aver installato fisicamente TeSys island e tutti gli altri dispositivi hardware e aver verificato la topologia di TeSys island . La tabella seguente riassume le fasi della configurazione. La persona che esegue la configurazione deve conoscere perfettamente i moduli di TeSys island e gli avatars .
Configurazione di TeSys™ island
|
Passaggio |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Accendere TeSys island . |
|
2 |
Connettersi a TeSys island mediante TeSys Island DTM o lo strumento Funzionamento e manutenzione (OMT). |
|
3 |
Configurare l'indirizzo Ipv4 dell'isola, in caso di collegamento mediante l'OMT. |
|
4 |
Importare il file di progetto in TeSys Island DTM. |
|
5 |
Configurare i parametri di TeSys island . |
|
6 |
Collegarsi a TeSys island con il software SoMove . |
|
7 |
Caricare il file di progetto in TeSys island . |
|
8 |
Verificare l'installazione del sistema nella modalità Test. |
|
9 |
Verificare la configurazione di TeSys island . |
|
10 |
Verificare il cablaggio del sistema. |
|
11 |
Collegare l'alimentazione di rete. |
|
12 |
Utilizzare la modalità Forzatura per simulare i comandi dal PLC. |