Introdução
A configuração deve ser executada após a instalação física da TeSys island e de todos os outros dispositivos de hardware e da verificação da topologia da TeSys island . A tabela a seguir resume as etapas de configuração. A pessoa que realiza a configuração deve estar familiarizada com os módulos e TeSys island do avatars .
Como configurar o TeSys™ island
|
Etapa |
Ação |
|---|---|
|
1 |
Ligue a TeSys island . |
|
2 |
Conecte-se à TeSys island usando o TeSys Island DTM ou a Ferramenta de operação e manutenção (OMT). |
|
3 |
Defina o endereço IPv4 da ilha se ela estiver conectada via OMT. |
|
4 |
Importação do arquivo do projeto no TeSys Island DTM. |
|
5 |
Configure os parâmetros da TeSys island . |
|
6 |
Conecte-se à TeSys island com o software SoMove . |
|
7 |
Carregue o arquivo de projeto para a TeSys island . |
|
8 |
Verifique a instalação do sistema no modo de teste. |
|
9 |
Verifique da configuração da TeSys island . |
|
10 |
Verifique a fiação do sistema. |
|
11 |
Aplique a alimentação da rede elétrica. |
|
12 |
Use o modo forçado para simular comandos do PLC. |