DOCA0272FR-00

UDT_PredictiveAlarmMessages

L’UDT PredictiveAlarmMessages est utilisé comme modèle lors de l’importation des messages d’état d’alarme prédictive du logiciel SoMove™ dans TIA Portal. Cet UDT contient les messages d’état d’alarme prédictive pour un avatar. Pour plus de détails sur l’importation des messages d’état d’alarme prédictive, voir le Guide de prise en main rapide TeSys™ island pour les applications PROFINET et PROFIBUS, numéro de document 8536IB1916.

Éléments

Élément

Type de données

Description

PAStatusMessage0

STRING[150]

Message associé à l’alarme prédictive Bit 0

PAStatusMessage1

STRING[150]

Message associé à l’alarme prédictive Bit 1

PAStatusMessage2

STRING[150]

Message associé à l’alarme prédictive Bit 2

PAStatusMessage3

STRING[150]

Message associé à l’alarme prédictive Bit 3

PAStatusMessage4

STRING[150]

Message associé à l’alarme prédictive Bit 4

PAStatusMessage5

STRING[150]

Message associé à l’alarme prédictive Bit 5

PAStatusMessage6

STRING[150]

Message associé à l’alarme prédictive Bit 6

PAStatusMessage7

STRING[150]

Message associé à l’alarme prédictive Bit 7

PAStatusMessage8

STRING[150]

Message associé à l’alarme prédictive Bit 8

PAStatusMessage9

STRING[150]

Message associé à l’alarme prédictive Bit 9

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?