UDT_PredictiveAlarmMessages
O UDT PredictiveAlarmMessages é utilizado como um modelo durante a importação das mensagens de status de alarme preditivo do software SoMove™ para o TIA Portal. Esse UDT contém as mensagens de status de alarme preditivo para um avatar. Consulte o Guia de Início Rápido do TeSys™ island para Aplicações PROFINET e PROFIBUS, número de documento 8536IB1916, para obter mais detalhes sobre a importação de mensagens de status de alarme preditivo.
Elementos
Elemento |
Tipo de dados |
Descrição |
---|---|---|
PAStatusMessage0 |
STRING[150] |
Mensagem associada ao Bit 0 do alarme preditivo |
PAStatusMessage1 |
STRING[150] |
Mensagem associada ao Bit 1 do alarme preditivo |
PAStatusMessage2 |
STRING[150] |
Mensagem associada ao Bit 2 do alarme preditivo |
PAStatusMessage3 |
STRING[150] |
Mensagem associada ao Bit 3 do alarme preditivo |
PAStatusMessage4 |
STRING[150] |
Mensagem associada ao Bit 4 do alarme preditivo |
PAStatusMessage5 |
STRING[150] |
Mensagem associada ao Bit 5 do alarme preditivo |
PAStatusMessage6 |
STRING[150] |
Mensagem associada ao Bit 6 do alarme preditivo |
PAStatusMessage7 |
STRING[150] |
Mensagem associada ao Bit 7 do alarme preditivo |
PAStatusMessage8 |
STRING[150] |
Mensagem associada ao Bit 8 do alarme preditivo |
PAStatusMessage9 |
STRING[150] |
Mensagem associada ao Bit 9 do alarme preditivo |