GS* 文件中的模块
概述
TeSys T 系统以 PROFIBUS DP 上的“模块化设备”形式存在。
在配置过程中您必须选择以下章节中介绍的其中一个带/不带 PKW 的模块。
TeSys T 系统由 GS* 文件进行说明。所有的 PROFIBUS DP 配置工具都使用此文件来获得设备的相关信息。
GS* 文件
对于 PROFIBUS DP LTMR ,此文件的名称为 CCCCCC.GS*。星号 (*) 将被替换为 E(英语)、F(法语)、G(德语)等等(D 为默认值)。
-
对于 GSx 文件 2.01,CCCCCC 表示 SE210B48.GSx。
-
对于 GSx 文件 2.02,CCCCCC 表示 SE220B48.GSx。
与 LTMR 相关的 GS* 文件和图标可从 www.se.com 网站下载()。GS* 文件和图标划分到单个压缩 Zip 文件中,您必须将该文件解压到硬盘驱动器上的单个目录中。
危险 |
|---|
|
意外的设备操作
任何情况下都不要修改 GS* 文件。
修改 GS* 文件可能会导致设备发生意外情况。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
不带 PKW 的模块
不带 PKW 的模块的简短描述和长描述:
|
通用站描述 (GSD) 中的简短描述 |
长描述 |
|---|---|
|
MMC R |
电机管理控制器,远程配置模式 |
|
MMC R EV40 |
电机管理控制器,LTMEV40,远程配置模式 |
|
MMC L |
电机管理控制器,本地配置模式 |
|
MMC L EV40 |
电机管理控制器,LTMEV40,本地配置模式 |
在本地配置模式中,必须禁用参数“通过网络端口启用配置”。此模式保留通过 HMI 端口进行的本地配置。
在远程配置模式中,必须启用参数“通过网络端口启用配置”。此模式可通过网络来配置 MMC。
不带 PKW 的模块会循环交换 10 个输入字节(5 个输入字)和 6 个输出字节(3 个输出字)。
带 PKW 的模块
带 PKW 的模块的简短描述和长描述:
|
GSD 中的简短描述 |
长描述 |
|---|---|
|
MMC R PKW |
电机管理控制器,远程配置模式(带 PKW) |
|
MMC R PKW EV40 |
电机管理控制器,LTMEV40,远程配置模式(带 PKW) |
|
MMC L PKW |
电机管理控制器,本地配置模式(带 PKW) |
|
MMC L PKW EV40 |
电机管理控制器,LTMEV40,本地配置模式(带 PKW) |
实现了 PKW 功能,以允许以非循环方式对任何使用循环数据的寄存器进行读取或写入访问。它对于主控制器 DP V0 非常有用。
带 PKW 的模块会循环交换 18 个输入字节(9 个输入字)和 14 个输出字节(7 个输出字)。
危险