DOCA0131ES-03

Módulos según su presentación en el archivo GS*

Descripción general

El sistema TeSys T se presenta como un "dispositivo modular" en PROFIBUS DP.

Durante la configuración, debe seleccionar uno de los módulos descritos en las siguientes secciones con o sin PKW.

El sistema TeSys T se describe mediante un archivo GS*. Cualquier herramienta de configuración de PROFIBUS DP utiliza este archivo para obtener información sobre el dispositivo.

Archivos GS*

El archivo del PROFIBUS DP LTMR se llama "CCCCCC.GS*". El asterisco (*) se sustituye por una E para el inglés, una F para el francés, una G para el alemán, y así sucesivamente (D en el caso de la opción predeterminada).

  • Para los archivos GSx 2.01, CCCCCC equivale a SE210B48.GSx.

  • Para los archivos GSx2.02, CCCCCC equivale a SE220B48.GSx.

Los archivos e iconos GS* asociados al LTMR pueden descargarse del sitio web www.se.com ( Products and Services > Automation and Control > Product offers > Motor control > TeSys T > Downloads > Software/Firmware > EDS files > EDS&GSD for TeSys T ). Los archivos e iconos GS* se encuentran agrupados en un archivo zip comprimido que se debe descomprimir en un mismo directorio de la unidad de disco duro.

PELIGRO
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
No modifique de ningún modo el archivo GS*.
La modificación del archivo GS* puede provocar un comportamiento imprevisible de los dispositivos.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Si el archivo GS* se modifica de alguna forma, la garantía de Schneider Electric quedará inmediatamente anulada.

Módulos sin PKW

Descripción corta y larga de los módulos sin PKW:

Descripción corta como se muestra en el archivo GSD (General Station Description)

Descripción larga

MMC R

Controlador de gestión de motores, modo de configuración a distancia

MMC R EV40

Controlador de gestión de motores, LTMEV40, modo de configuración a distancia

MMC L

Controlador de gestión de motores, modo de configuración local

MMC L EV40

Controlador de gestión de motores, LTMEV40, modo de configuración local

En el modo de configuración local, el parámetro Configuración mediante puerto de red-activación debe estar desactivado. Este modo conserva la configuración local realizada mediante el puerto HMI.

En el modo de configuración a distancia, el parámetro Configuración mediante puerto de red-activación debe estar activado. Este modo permite la configuración del MMC a través de la red.

Los módulos sin PKW intercambian cíclicamente 10 bytes de entrada (5 palabras de entrada) y 6 bytes de salida (3 palabras de salida).

Módulos con PKW

Descripción corta y larga de los módulos con PKW:

Descripción breve que se muestra en el archivo GSD

Descripción larga

MMC R PKW

Controlador de gestión de motores, modo de configuración a distancia con PKW

MMC R PKW EV40

Controlador de gestión de motores, LTMEV40, modo de configuración a distancia con PKW

MMC L PKW

Controlador de gestión de motores, modo de configuración local con PKW

MMC L PKW EV40

Controlador de gestión de motores, LTMEV40, modo de configuración local con PKW

La función PKW se implementa para permitir el acceso de escritura o lectura cíclica a cualquier registro que utiliza datos cíclicos. Es útil con los primarios DP V0.

Los módulos con PKW intercambian cíclicamente 18 bytes de entrada (9 palabras de entrada) y 14 bytes de salida (7 palabras de salida).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?