Module wie in der GS*-Datei dargestellt
Überblick
Das TeSys T-System wird in PROFIBUS DP als „modulares Gerät" dargestellt.
Sie müssen während der Konfiguration eines der Module, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden, mit/ohne PKW auswählen.
Das TeSys T-System wird durch eine GS*-Datei beschrieben. Diese Datei wird von jedem PROFIBUS DP-Konfigurationstool verwendet, um Informationen über das Gerät abzufragen.
GS*-Dateien
Die Datei für den PROFIBUS DP LTMR hat den Namen CCCCCC.GS*. Das Sternchen (*) wird mit E für „English“, F für „French“, G für „German“ usw. (D für „Default“) ersetzt.
-
Bei GSx-Dateien 2.01, steht CCCCCC für SE210B48.GSx.
-
Bei GSx-Dateien 2.02, steht CCCCCC für SE220B48.GSx.
Die GS*-Dateien und -Symbole für den LTMR können von der Webseite www.se.com () heruntergeladen werden. GS*-Dateien und -Symbole sind in einer einzelnen komprimierten Zip-Datei zusammengefasst, die Sie in demselben Verzeichnis auf Ihrer Festplatte entpacken müssen.
GEFAHR |
|---|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Verändern Sie die GS*-Datei
in keiner Weise.
Eine Veränderung der GS*-Datei kann zu unvorhersehbarem Verhalten der Geräte
führen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Module ohne PKW
Kurze und ausführliche Beschreibung der Module ohne PKW:
|
Kurzbeschreibung aus der General Station Description (GSD) |
Ausführliche Beschreibung |
|---|---|
|
MMC R |
Motormanagement-Controller, dezentraler Konfigurationsmodus |
|
MMC R EV40 |
Motormanagement-Controller, LTMEV40, dezentraler Konfigurationsmodus |
|
MMC L |
Motormanagement-Controller, lokaler Konfigurationsmodus |
|
MMC L EV40 |
Motormanagement-Controller, LTMEV40, lokaler Konfigurationsmodus |
Im lokalen Konfigurationsmodus muss der Parameter „Freigabe - Konfig. über Netzwerk-Port“ deaktiviert werden. In diesem Modus wird die lokale, über den HMI-Port erfolgte Konfiguration beibehalten.
Im dezentralen Konfigurationsmodus muss der Parameter „Freigabe - Konfig. über Netzwerk-Port“ aktiviert werden. Dieser Modus ermöglicht die Konfiguration des MMC über das Netzwerk.
Module ohne PKW tauschen pro Zyklus 10 Eingangsbytes (5 Eingangswörter) und 6 Ausgangsbytes (3 Ausgangswörter) aus.
Module mit PKW
Kurze und ausführliche Beschreibung der Module mit PKW:
|
Kurzbeschreibung aus der GSD |
Ausführliche Beschreibung |
|---|---|
|
MMC R PKW |
Motormanagement-Controller, dezentraler Konfigurationsmodus mit PKW |
|
MMC R PKW EV40 |
Motormanagement-Controller, LTMEV40, dezentraler Konfigurationsmodus mit PKW |
|
MMC L PKW |
Motormanagement-Controller, lokaler Konfigurationsmodus mit PKW |
|
MMC L PKW EV40 |
Motormanagement-Controller, LTMEV40, lokaler Konfigurationsmodus mit PKW |
Die Implementierung der PKW-Funktion ermöglicht den azyklischen Lese- oder Schreibzugriff auf ein beliebiges Register, das zyklische Daten nutzt. Das ist nützlich für den primären DP V0-Dienst.
Module mit PKW tauschen pro Zyklus 18 Eingangsbytes (9 Eingangswörter) und 14 Ausgangsbytes (7 Ausgangswörter) aus.
GEFAHR