DOCA0131ES-02

Variables de mapa de usuario (Registros indirectos definidos por el usuario)

Descripción general

Las variables de mapa de usuario han sido diseñadas para optimizar el acceso a varios registros no contiguos en una única solicitud.

Puede definir varias áreas de lectura y escritura.

El mapa de usuario puede definirse mediante:

  • Un PC con SoMove con el software TeSys T DTM

  • Un PLC a través de un puerto de red

Variables de mapa de usuario

Las variables de mapa de usuario se dividen en dos grupos:

Direcciones de mapa de usuario

Entre 800 y 898

Valores de mapa de usuario

Entre 900 y 998

El grupo Dirección del mapa de usuario se utiliza para seleccionar una lista de direcciones de lectura o escritura. Puede considerarse como una zona de configuración.

El grupo Valor del mapa de usuario se utiliza para leer o escribir valores asociados a direcciones configuradas en la zona Dirección del mapa de usuario:

  • La lectura o escritura del registro 900 le permite leer o escribir la dirección de registro definida en el registro 800.

  • La lectura o escritura del registro 901 le permite leer o escribir la dirección de registro definida en el registro 801,...

Ejemplo práctico

La siguiente configuración de Dirección del mapa de usuario ofrece un ejemplo de configuración de dirección del mapa de usuario que permite el acceso a registros no contiguos:

Registro de dirección de mapa de usuario

Valor configurado

Registro

800

452

Registro de disparos 1

801

453

Registro de disparos 2

802

461

Registro de alarmas 1

803

462

Registro de alarmas 2

804

450

Mínimo-tiempo de espera

805

500

MSW de corriente media (0,01 A)

806

501

LSW de corriente media (0,01 A)

850

651

Registro 1 de elementos de visualización en HMI

851

654

Registro 2 de elementos de visualización en HMI

852

705

Registro de control 2

Con esta configuración, la información de supervisión es accesible con una sola solicitud de lectura a través de las direcciones de registro de 900 a 906.

La configuración y los comandos pueden escribirse con un solo proceso de escritura utilizando los registros 950 a 952.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?