DOCA0131ES-03

FLC

corriente a plena carga. También conocida como corriente nominal. La corriente que recibe el motor según la tensión nominal y la carga máxima admisible. El controlador LTMR tiene 2 ajustes de FLC: FLC1 (relación de corriente a plena carga del motor) y FLC2 (relación de corriente a plena carga y alta velocidad del motor), y cada uno se establece como un porcentaje de FLC máx.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?