Características del terminal de cableado del puerto de comunicación PROFIBUS DP
Características generales
Las principales características físicas de un puerto PROFIBUS DP son:
|
Interfaz física |
RS 485 de 2 hilos multipunto: red eléctrica |
|
Conector |
Bloque de terminales y SUB-D 9 |
Interfaz física y conectores
El controlador LTMR está equipado con dos tipos de conector en la cara frontal:
-
Un conector enchufable apantallado SUB D de 9 pines,
-
Un bornero de tipo abierto extraíble.
Ambos conectores son eléctricamente idénticos. Siguen los estándares de interoperabilidad de PROFIBUS DP.
ATENCIÓN |
|---|
|
funcionamiento inesperado del equipo
El pin VP del bloque de terminales se utiliza para la
conexión de resistencia de la terminación de línea.
No conecte ninguna alimentación eléctrica en él.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Patillaje del conector SUB-D 9
El plano de cableado de SUB-D 9 es:
|
N.° pin |
Señal |
Descripción |
|---|---|---|
|
1 |
(Blindaje) |
No utilizado |
|
2 |
M24 |
No utilizado |
|
3 |
RxD/TxD-P (B) |
Transmisión positiva de datos (RD+/TD+) = B |
|
4 |
CNTR-P |
Señal de supervisión positiva del repetidor (supervisión de dirección) |
|
5 |
DGND |
Transmisión de datos de tierra |
|
6 |
VP |
Tensión de polarización de terminación de línea |
|
7 |
P24 |
No utilizado |
|
8 |
RxD/TxD-N (A) |
Transmisión negativa de datos (RD-/TD-) = A |
|
9 |
CNTR-N |
(Señal de supervisión negativa del repetidor, supervisión de dirección) No utilizado |
Bloque de terminales de tipo abierto
El controlador LTMR presenta los borneros enchufables y las siguientes asignaciones de pines correspondientes a la red PROFIBUS DP:
|
Pin |
Señal |
Descripción |
|---|---|---|
|
1 |
Blindaje |
Blindaje |
|
2 |
RxD/TxD-N (A) |
Transmisión negativa de datos (RD-/TD-) = A |
|
3 |
RxD/TxD-P (B) |
Transmisión positiva de datos (RD+/TD+) = B |
|
4 |
DGND |
Transmisión de datos de tierra |
|
5 |
VP |
Tensión de polarización de terminación de línea |
Características del bloque de terminales de tipo abierto
|
Conector |
5 patillas |
|
Paso |
5,08 mm (0,2 in.) |
|
Par de apriete |
De 0,5 a 0,6 N•m (5 lb-in) |
|
Destornillador plano |
3 mm (0,10 in.) |

ATENCIÓN