Formatos de los datos
Descripción general
El formato de los datos de una variable de comunicación puede ser entero, Palabra o Palabra[n], como se describe a continuación. Para obtener más información acerca del tamaño y formato de una variable, consulte Data types.
Entero (Int, UInt, DInt, IDInt)
Los enteros se clasifican en las siguientes categorías:
-
Int: Entero con signo, ocupa un registro (16 bits)
-
UInt: Entero sin signo, ocupa un registro (16 bits)
-
DInt: Entero con signo doble, ocupa 2 registros (32 bits)
-
UDInt: Entero sin signo doble, ocupa 2 registros (32 bits)
En todas las variables de tipo entero, el nombre de la variable se completa con su unidad o formato, si es necesario.
Ejemplo:
Dirección 474, UInt, Frecuencia (x 0,01 Hz).
Palabra
Palabra: Conjunto de 16 bits, en el que cada bit o grupo de bits representa datos de comandos, supervisión o configuración.
Ejemplo:
Dirección 455, Palabra, Registro 1 de estado del sistema.
|
bit 0 |
Sistema-listo |
|
bit 1 |
Sistema activado |
|
bit 2 |
Disparo del sistema |
|
bit 3 |
Alarma del sistema |
|
bit 4 |
Sistema-disparado |
|
bit 5 |
Restablecimiento de disparo autorizado |
|
bit 6 |
(No significativo) |
|
bit 7 |
Motor-en marcha |
|
Bits 8-13 |
Motor-relación de corriente media |
|
bit 14 |
En remoto |
|
bit 15 |
Motor-en arranque (en curso) |
Palabra[n]
Palabra[n]: Datos codificados en registros contiguos.
Ejemplos:
Direcciones 64 a 69, Palabra[6], Controlador-referencia comercial (DT_CommercialReference).
Direcciones 655 a 658, Palabra[4], (DT_DateTime).