Cableado de la red PROFIBUS DP
Descripción general
La manera recomendada de conectar un controlador LTMR a una red PROFIBUS DP en el bus RS 485 es a través del conector SUB-D 9 enchufable apantallado.
En esta sección se describe la conexión de controladores LTMR instalados en cajones extraíbles.
Precauciones
Siga siempre las recomendaciones cuando se disponga a realizar el cableado y la conexión.
ADVERTENCIA |
|---|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Solo personal cualificado podrá instalar, programar
y realizar el mantenimiento del equipo.
Una configuración incorrecta puede dar lugar
a que los dispositivos se comporten de forma imprevisible.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Reglas de cableado PROFIBUS DP
Deben respetarse las siguientes reglas de cableado a fin de reducir las interferencias de compatibilidad electromagnética (EMC en sus siglas en inglés) en el funcionamiento del controlador LTMR:
-
Mantenga la mayor distancia posible entre el cable de comunicaciones y los cables de alimentación o control (mínimo 30 cm u 11,8 pulg.).
-
En caso de ser necesario, cruce el cable PROFIBUS DP y los cables de alimentación en ángulos rectos.
-
Instale los cables de comunicación lo más cerca posible de la placa conectada a tierra.
-
No doble ni dañe los cables. El radio de curvatura mínimo es 10 veces el diámetro del cable.
-
Evite ángulos agudos de los trayectos o pasajes del cable.
-
Use únicamente los cables recomendados.
-
Todo cable PROFIBUS DP deberá estar apantallado:
-
El apantallamiento del cable debe conectarse a una tierra de protección.
-
La conexión del apantallamiento del cable a la tierra de protección debe ser lo más corta posible.
-
Conecte todos los apantallamientos entre sí si es necesario.
-
Utilice un cuello para conectar a tierra el blindaje.
-
-
Cuando el controlador LTMR se instala en un cajón extraíble:
-
Conecte entre sí todos los contactos de apantallamiento de la parte del cajón extraíble del conector auxiliar a la tierra del cajón extraíble a fin de crear una barrera electromagnética. Consulte la Okken Communications Cabling & Wiring Guide (Guía de cableado y conexión de comunicaciones de Okken), que está disponible bajo pedido.
-
No conecte el apantallamiento del cable a la parte fija del conector auxiliar.
-
-
Coloque una terminación activa a cada extremo del bus para evitar averías del bus de comunicaciones.
-
Cablee directamente el bus entre los conectores, sin bloques de terminales intermedios.
-
La polaridad común (0 V) deberá conectarse directamente a la tierra de protección, preferentemente a un único punto para todo el bus. En general, este punto se elige en el dispositivo maestro o en el dispositivo de polarización.
Para obtener información adicional, consulte el capítulo titulado "EMC Guidelines" de la Electrical Installation Guide , número de documento EIGED306001EN (disponible en inglés solamente).
| AVISO |
|---|
|
AVERÍA DE COMUNICACIÓN
Respete todas las reglas de cableado y conexión a
tierra a fin de evitar averías de comunicación debidas a
las perturbaciones por EMC.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Controladores LTMR instalados en un panel de control de motores Blokset u Okken
La instalación de controladores LTMR en cajones extraíbles de un panel presenta restricciones específicas del tipo de panel:
-
Para la instalación de controladores LTMR en un panel Okken, consulte la "Okken Communications Cabling & Wiring Guide" (Guía de cableado y conexión de comunicaciones de Okken), disponible bajo pedido.
-
Para la instalación de controladores LTMR en un panel Blokset, consulte la "Blokset Communications Cabling & Wiring Guide" (Guía de cableado y conexión de comunicaciones de Blokset), disponible bajo pedido.
-
Para la instalación de controladores LTMR en otros tipos de paneles, siga las instrucciones de EMC descritas en esta guía y consulte además las instrucciones específicas del tipo de panel.
Controladores LTMR instalados en cajones extraíbles
A continuación, se muestra el diagrama de cableado correspondiente a la conexión de controladores LTMR instalados en cajones extraíbles al bus RS 485 a través del conector SUB-D 9:
1 Primario (PLC, PC o módulo de comunicaciones) con terminador de línea
2 Cable PROFIBUS DP apantallado de TSX PBS CA •00
3 Conector enchufable SUB-D 9 490 NAD 911 0•
4 Conexión a tierra del blindaje del cable PROFIBUS DP
5 Cajón extraíble
6 Parte del cajón extraíble del conector auxiliar
7 Parte fija del conector auxiliar
8 Terminación línea de VW3 A8 306 DR (120 Ω)
Conector enchufable SUB-D 9
Cableado del conector SUB-D 9
En la siguiente tabla se describe el procedimiento de cableado de la interfaz de bus del conector SUB-D 9:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Pele 33 mm (1,3 in.) del extremo del cable. |
|
2 |
Corte 24 mm (0,95 in.) de la trenza metálica y del apantallamiento de protección, dejando una longitud de 9 mm (0,35 in.) |
|
3 |
Pele 4,5 mm (0,18 in.) de cada hilo y móntelos en los terminales. |
Lista de accesorios de PROFIBUS DP
Lista de los accesorios de conexión de PROFIBUS DP:
|
Designación |
Descripción |
Referencia |
|---|---|---|
|
Conectores enchufables SUB-D 9 PROFIBUS DP |
Conector con terminador |
490 NAD 911 03 |
|
Conector en línea |
490 NAD 911 04 |
|
|
Conector en línea con puerto de programación |
490 NAD 911 05 |
Lista de cables PROFIBUS DP
Lista de los cables de conexión PROFIBUS DP:
|
Descripción |
Referencia |
|---|---|
|
Cable de 100 m (328 ft) |
TSX PBS CA 100 |
|
Cable de 400 m (1.312 ft) |
TSX PBS CA 400 |
ADVERTENCIA