DOCA0131ES-03

Variables de comandos

Variables de comandos

Las variables de comandos se describen en la siguiente tabla:

Registro

Tipo de variable

Variables de lectura / escritura

Nota

700

Palabra

Registro disponible para escribir comandos de forma remota que se pueden procesar en una lógica personalizada específica.

 

701-703

(Reservados)

 

704

Palabra

Registro de control 1

 

bit 0 Comando de marcha hacia delante del motor *

 

bit 1 Comando de marcha hacia atrás del motor*

 

bit 2 (Reservado)

 

bit 3 Comando de restablecimiento tras disparo

 

bit 4 (Reservado)

 

bit 5 Comando de comprobación automática

 

bit 6 Comando de baja velocidad del motor

 

bits 7-15 (Reservados)

 

705

Palabra

Registro de control 2

 

bit 0 comando borrar todo

Borrar todos los parámetros, excepto:

  • Motor-número de arranques L01

  • Motor-número de arranques L02

  • Controlador-temperatura interna máx.

  • Nivel de capacidad térmica

 

bit 1 comando borrar históricos

 

bit 2 comando borrar nivel de capacidad térmica

 

bit 3 comando borrar configuración del controlador

 

bit 4 comando borrar configuración de puerto de red

 

bits 5-15 (Reservados)

 

706-709

 

(Reservados)

 

710-799

(Prohibido)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?