DOCA0131ES-03

Variables de identificación

Variables de identificación

Las variables de identificación se describen en la siguiente tabla.

Registro

Tipo de variable

Variables de sólo lectura

Nota

0-34

(No significativo)

 

35-40

Palabra[6]

Referencia comercial de la extensión DT_CommercialReference

1

41-45

Palabra[5]

Número de serie de la extensión

1

46

UInt

Código ID de la extensión

47

UInt

Versión de firmware de la extensión DT_FirmwareVersion

1

48

UInt

Código de compatibilidad de la extensión

1

49-60

(No significativo)

 

61

Ulnt

Código ID del puerto de red

 

62

Ulnt

Versión de firmware del puerto de red DT_FirmwareVersion

 

63

Ulnt

Código de compatibilidad del puerto de red

 

64-69

Palabra[6]

Referencia comercial del controlador DT_CommercialReference

 

70-74

Palabra[5]

Número de serie del controlador

 

75

Ulnt

Código ID del controlador

 

76

Ulnt

Versión de firmware del controlador DT_FirmwareVersion

 

77

Ulnt

Código de compatibilidad del controlador

 

78

Ulnt

Relación de escala de corriente (0,1%)

 

79

Ulnt

Corriente máxima del sensor

 

80

(No significativo)

81

Ulnt

Intervalo de corriente máx. (x 0,1 A)

 

82-94

 

(No significativo)

 

95

Ulnt

Relación de TC de carga (x 0,1 A)

 

96

Ulnt

Rango máximo de corriente a plena carga (FLC) (x 0,1 A)

 

97-99

(Prohibido)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?