DOCA0131ES-03

Perfil de PROFIBUS DP

Introducción

El controlador LTMR cumple con la clase de dispositivo Arrancador con gestión de motores (MMS: Motor Management Starter), conforme al perfil de PROFIBUS DP LVSG (aparamenta de baja tensión).

Los datos cíclicos de estos dispositivos utilizan señales activadas por flanco.

Estados de funcionamiento

En el siguiente diagrama, se muestran los estados de funcionamiento del Arrancador de gestión de motores en funcionamiento normal.

NOTA: La amplitud del impulso debe ser superior a 1 s.

Secuencia

Descripción

0

Dispositivo apagado (sin corriente, sin comando de encendido almacenado internamente)

1

Comando FUNCIONAMIENTO HACIA DELANTE/HACIA ATRÁS activado

1.1

- comando de encendido real o almacenado internamente activado

1.2

- tras un tiempo de retardo, se mide la corriente

1.3

- una corriente medida junto con el comando de encendido real o almacenado internamente (FUNCIONAMIENTO HACIA DELANTE/HACIA ATRÁS) afecta a la señal de confirmación FUNCIONAMIENTO HACIA DELANTE/HACIA ATRÁS (se establecerá un valor alto)

2

Comando APAGADO activado

2.1

- la señal de confirmación FUNCIONAMIENTO HACIA DELANTE/HACIA ATRÁS se restablecerá a un nivel bajo

2.2

- tras una parada del motor, no se mide ninguna corriente

2.3

- ninguna corriente ni ningún comando de encendido almacenado (internamente) afecta a la señal de APAGADO

Tipo y tamaño de datos cíclicos

El tamaño y el tipo de los datos cíclicos intercambiados dependen de si se seleccionan o no módulos con PKW durante la configuración.

En la tabla siguiente se indica el tamaño y el tipo de datos cíclicos para cada módulo.

 

Módulo

Entradas

Salidas

Sin
PKW

MMC R

10 bytes de estado

(= 4 palabras de estado)

6 bytes de comando

(= 3 palabras de comando)

MMC R EV40

MMC L

MMC L EV40

Con
PKW

MMC R PKW

10 bytes de estado

(= 4 palabras de estado)

+ 8 bytes de entrada PKW

(= 4 palabras de entrada PKW)

6 bytes de comando

(= 3 palabras de comando)

+ 8 bytes de salida PKW

(= 4 palabras de salida PKW)

MMC R PKW EV40

MMC L PKW

MMC L PKW EV40

Los 8 bytes de estado y los 6 bytes de comando son los mismos para todos los módulos.

Los módulos con PKW intercambian 8 bytes adicionales dedicados a la función PKW PKW: Accesos acíclicos encapsulados en DP V0 .

Formatos de datos cíclicos

En función de la plataforma PLC utilizada, los bytes de datos cíclicos se visualizan y organizan de forma distinta.

Para facilitar la configuración del LTMR, los datos cíclicos se describen en función de los parámetros siguientes:

  • Formato de bytes (utilizado en los PLC de Siemens, por ejemplo)

  • Formato de palabras little endian (utilizado por PLC Premium, por ejemplo)

  • Formato de palabras big endian (utilizado por PLC de Siemens, por ejemplo)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?